7ZH02-0406-04

Ecoreach

Ecoreach 是一种配置和调试智能设备的软件解决方案。

Ecoreach 可与网络上的设备进行通讯,并提供以下功能:

  • 自动发现设备

  • 检查和控制设备

  • 固件更新

有关安装该解决方案并添加到设备的说明,请参阅 Ecoreach

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?