7ZH02-0406-04

产品状态指示灯

如果产品状态指示灯为红色点亮,则表示电力系统或设备有故障。

错误是以下情况之一:

  • 自动检测不正常

  • 产品错误

  • 系统错误

  • 无环形互感器

  • 环形互感器断开连接

  • 定位信号不可用 *

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?