7ZH02-0406-04

日志

适用于 IFL12MCIFL12LMCIFL12MCTIFL12LMCT

设备记录 240 个最近故障事件的详细信息。您可以通过 HMI 和通讯访问所有 240 个日志。绝缘故障状态触发故障事件。

事件 1 是最近记录的事件,事件 240 是最早记录的事件。

发生新事件时删除最旧的事件(表不重置)。

通过参考此信息,可以改善配电系统的性能并且有助于维护工作。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?