7ZH02-0406-04

频率

适用于 IFL12MCIFL12LMCIFL12MCTIFL12LMCT

可以设置受监控应用的额定频率。

此参数有四个值:

  • 50 Hz(默认)

  • 60 Hz

  • 400 Hz

  • DC

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?