7ZH02-0406-04

趋势

适用于 IFL12MCIFL12LMCIFL12MCTIFL12LMCT

设备以曲线的形式记录并显示系统绝缘的平均值。设备按以下持续时间显示曲线:

  • 上一小时(每 2 分钟 1 个点)

  • 上一天(每小时 1 个点)

  • 上一周(每天 1 个点)

  • 上个月(每天 1 个点)

  • 去年(每月 1 个点)

图表比例根据显示的数据自动调整,以优化显示精度。

曲线显示了系统绝缘如何随时间演变的一般趋势。它们是根据图表中与较短或较长持续时间相关的平均值计算得出。因此,当图表随时间平滑变化时,图表可能不会显示瞬时绝缘故障。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?