7ZH02-0406-04

重置

您可以复位日志和趋势。此外,您可以执行出厂复位。

可以通过选择菜单 > 设置 > 复位访问设备的复位参数。

复位参数包括复位日志复位趋势出厂复位

参数复位日志复位趋势不适用于 IFL12C

复位日志或趋势后,现有日志或趋势信息将被擦除,但设置参数值保持不变。执行出厂复位后,设备将重新启动并启动自动试运行。同时,设置参数值复位为默认值。

设置参数、其默认值和允许值的完整列表为:

下表已预填。在进行任何内容更改之前请检查行预填内容。
参数 默认值 允许值
绝缘报警

IFL12MCIFL12LMCIFL12MCTIFL12LMCT10 kΩ

IFL12C

IFL12MCIFL12LMCIFL12MCTIFL12LMCT0.2...200 kΩ

IFL12C低、中和高

绝缘警报延迟 * 0 秒 0 秒...120 分钟
应用 * 电路
  • 电路

  • 控制电路

过滤 40 秒

  • 5 秒

  • 40 秒

  • 400 秒

频率 * 50 Hz
  • 50 Hz

  • 60 Hz

  • 400 Hz

  • DC

电压适配器 *
  • VA1T

通道名称 通道 – 1通道 – 12,用于 12 个通道
  • A 至 Z

  • a 至 z

  • 0 至 9

  • 特殊字符(连字符-减号 (-)、斜线 (/)、百分比号 (%),句点 (.)、(空白))

通道名称的长度会根据选择的字符自动调整。例如,如果通道名称中只包含字符“W”,则最大长度为 8 个字符,如果通道名称中只包含字符“I”,则最大长度为 18 个字符。

绝缘警报继电器 * 故障保护
  • 故障保护

  • 标准

确认警报继电器 *
自动测试继电器 *
地址 1 1...247
波特率 19200
  • 4800

  • 9600

  • 19200

  • 38400

奇偶
修改密码 0000 0000...9999
激活(密码)
对比度 50% 10...100%
背光 100% 10...100%
屏保程序 *

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?