7ZH02-0406-04

删除通道名称

  1. 导航到菜单 > 设置 > 网络 > 通道名称
    通道名称屏幕显示通道网格和通道 1 网格上的闪烁点。这表示选择了通道 1。
  2. 执行下列操作之一:

    • 要删除通道 1 的名称,请按 按钮。

    • 要删除其他通道的名称,请按 按钮导航到所需的通道并按 按钮。

    • 要删除所有通道的名称,请按 按钮并按 按钮。

    显示通道名称屏幕,默认名称为通道 – 1 且字符“C”高亮显示。

  3. 按下 按钮。

    显示通道名称屏幕,默认名称已被删除且屏幕为空白。

  4. 按钮确认删除通道名称。
    显示已保存消息。
  5. Esc 按钮。
    通道名称屏幕显示通道网格和通道 1 网格上的闪烁点。这表示选择了通道 1。
  6. 执行 删除其他通道名称。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?