7ZH02-0406-04

关于本手册

本手册讨论 Vigilohm IFL12CIFL12MCIFL12LMCIFL12MCTIFL12LMCT 绝缘故障定位器的功能,并提供了安装、试运行和配置说明。

本手册适用于设计师、面板制造商、安装人员、系统集成商和维护技术人员,他们从事与具有故障定位设备的绝缘监控设备 (IMD) 的未接地配电系统相关的工作。

在本手册中,术语“设备”指 IFL12CIFL12MCIFL12LMCIFL12MCTIFL12LMCT各型号之间的所有差异,例如某一型号特定的功能,均通过相应的型号或描述指出。在本手册中,术语“IMD”指 IM400IM400LIM400C

本手册假设您已了解绝缘监控和定位且非常熟悉您的设备安装所在的设备和电力系统。

它不包括如何使用电能管理系统或软件来集成设备数据或执行设备配置的说明。

请联系您当地的 Schneider Electric 代表以了解有关您的设备的其他培训机会。

请确保您使用的是最新版本的设备固件,以便使用最新的功能。

可从 www.se.com 上下载有关您的设备的最新文档。

相关文档

文档 数量
安装说明书:Vigilohm IFL12CIFL12MCIFL12LMCIFL12MCTIFL12LMCT 绝缘故障定位器 QGH34269
试运行指南:Vigilohm IFL12CIFL12MCIFL12LMCIFL12MCTIFL12LMCT 绝缘故障定位器 7EN02-0416
Vigilohm 目录 PLSED310020EN
IT 接地系统:提高工业电网可用性的解决方案 - 应用指南 PLSED110006EN
LV 中的系统接地(LV(中性模式)Cahier 技术 n°172 中的接地连接示意图) CT172
LV 中的 IT 系统接地(中性线未接地)(LV Cahier 技术 n° 178 中的接地连接 IT 方案(隔离中性)) CT178

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?