7ES02-0406-04

Interfaz de pantalla

Utilice la pantalla del dispositivo para llevar a cabo diferentes tareas, como la configuración del dispositivo, la visualización de pantallas de estado, la confirmación de alarmas o la visualización de eventos.

1 La zona de identificación de pantalla contiene un icono de menú y el nombre del menú o el parámetro.
2 La zona de información muestra información específica de la pantalla (medición, alarma aislamiento, ajustes).
3 Botones de navegación

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?