7ES02-0406-04

Descripción general del dispositivo

El dispositivo es un localizador de fallos de aislamiento (IFL) digital para sistemas de alimentación de baja tensión sin conexión a tierra. Es preciso conectar un dispositivo de supervisión de aislamiento (IMD) al sistema sin conexión a tierra al que se conecte el dispositivo. Junto con el IMD, el dispositivo localiza el primer fallo y lo señala mediante una alarma.

El IMD supervisa la resistencia de aislamiento del sistema inyectando una señal. Dicha técnica se utiliza para todos los tipos de sistema de alimentación: de CA, de CC, combinados, rectificados, con variador de velocidad ajustable, etc. El dispositivo se conecta a los canales del sistema mediante un transformador toroidal. El dispositivo emplea la señal inyectada desde el IMD para supervisar la resistencia de aislamiento de los circuitos de los canales individuales. El dispositivo alerta cuando la resistencia de uno o más de los canales supervisados es inferior al umbral definido e identifica los canales que presentan fallos. El dispositivo proporciona además los valores de resistencia de los canales locales, una indicación que se utiliza para efectuar una supervisión más precisa de los canales individuales dentro del sistema con fines de mantenimiento preventivo.

El dispositivo ofrece las siguientes funciones:

  • Localización de fallos en hasta 12 canales

  • Localización de fallos rápida (tiempos <5 s).

  • Modo de puesta en marcha dedicado para una verificación rápida de la instalación.

  • Detección y configuración de transformadores toroidales compatibles en el modo de puesta en marcha.

  • Filtrado configurable.

  • Detección de fallos de aislamiento a partir del umbral configurado.

  • Indicación de fallos transitorios.

  • Repetidor para la indicación de fallos.

  • Comunicación a través del protocolo Modbus RS-485.

  • Nombre de canal configurable

  • Umbrales de aislamiento configurables comunes a todos los canales (bajo, medio y alto) *

  • Umbral de aislamiento configurable por canal *

  • Retraso de alarma de aislamiento configurable por canal *

  • Visualización de la resistencia de aislamiento (R) *

  • Visualización de la capacitancia de fuga (C) con la impedancia asociada (Zc) *

  • Registro de fallos de aislamiento *

  • Tendencias de la resistencia de aislamiento *

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?