VIGED310023DE-06

Parameteränderung über das Display

Um die Werte zu ändern, müssen Sie mit der Schnittstellen-Menüstruktur und den allgemeinen Navigationsprinzipien bestens vertraut sein.

Weitere Informationen zur Strukturierung der Menüs finden Sie unter Vigilohm IM10-H-Menü und Vigilohm IM15H / IM20-H-Menü.

Um den Wert eines Parameters zu ändern, verwenden Sie eine der beiden folgenden Methoden:

  • Wählen Sie ein Element (Wert und Einheit) aus einer Liste aus.

  • Ändern Sie einen numerischen Wert Ziffer für Ziffer.

Bei den folgenden Parametern kann der numerische Wert geändert werden:

  • Datum

  • Uhrzeit

  • Kennwort

  • Modbus-Adresse (IM20-H)

Wert aus einer Liste auswählen

Wenn Sie einen Wert aus einer Liste auswählen wollen, verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärts-Menütasten, um durch die Parameterwerte zu scrollen, bis Sie den gewünschten Wert gefunden haben. Drücken Sie anschließend auf OK, um den neuen Parameterwert zu bestätigen.

Numerischen Wert ändern

Der numerische Wert eines Parameters besteht aus Ziffern. Standardmäßig ist die Ziffer ganz rechts ausgewählt. Um einen numerischen Wert zu ändern, verwenden Sie die Menütasten folgendermaßen:

  • , um die ausgewählte Ziffer zu ändern.

  • , um die Ziffer links von der aktuell ausgewählten Ziffer auszuwählen oder um zur Ziffer ganz rechts zu wechseln.

  • OK, um den neuen Parameterwert zu bestätigen.

Parameter speichern

Wenn Sie den geänderten Parameter bestätigt haben, gibt es zwei Möglichkeiten:

  • Wenn der Parameter korrekt gespeichert wurde, zeigt der Bildschirm Gespeichert an und kehrt dann zur vorherigen Anzeige zurück.

  • Wenn der Parameter nicht korrekt gespeichert wurde, zeigt der Bildschirm Außerhalb des Bereichs an und der Bearbeitungsbildschirm bleibt aktiv. Ein Wert wird als außerhalb des gültigen Bereichs liegend betrachtet, wenn er als unzulässig klassifiziert wird oder wenn es mehrere voneinander abhängige Parameter gibt.

Eintrag abbrechen

Um den aktuellen Parametereintrag abzubrechen, drücken Sie auf die Taste Esc. Das vorherige Display wird angezeigt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?