VIGED310023DE-06

Nicht geerdetes Stromnetz – Übersicht

Ein nicht geerdetes Stromnetz ist ein Erdungssystem, das die Betriebskontinuität von Stromversorgungsnetzen und den Schutz von Personen und Eigentum erhöht.

Dieses Netz muss mit einem spezifischen Gerät überwacht werden, damit die Anforderungen spezifischer Anwendungen erfüllt werden können, wie z. B. in Krankenhäusern, sowie in Marine- und anderen Anwendungen, bei denen Sicherheit und Betriebskontinuität auch im Fall eines Erdschlusses gewährleistet sein müssen. Und schließlich wird dieses Netz in bestimmten Situationen ausgewählt, wenn dadurch vorbeugende und korrektive Wartungsmaßnahmen erleichtert werden.

Der Neutralleiter des Netztransformators ist gegen Erde isoliert, während die elektrischen Lastrahmen geerdet sind. Wenn ein erster Fehler auftritt, ist keine Schleife für einen Kurzschlussstrom vorhanden. Auf diese Weise kann das Netz normal betrieben werden, ohne dass Menschen und Geräte gefährdet werden. Der defekte Schaltkreis muss jedoch erkannt und repariert werden, bevor ein zweiter Fehler auftritt. Da dieses Netz einen ersten Fehler tolerieren kann, müssen zur Verhinderung einer Netzauslösung schnellstmöglich Wartungsmaßnahmen durchgeführt werden, falls ein zweiter Erdschluss auftritt.

Add overview graphic here showing IT system with IMD and IFL connections
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?