VIGED310023DE-06

Anwendungsbeispiel: IM15H / IM20-H, HRP und Überwachungsprogramm

Ein Beispiel für die Installation von IM15H / IM20-H und HRP in medizinischen Räumen zusammen mit einem Überwachungsprogramm, das über eine Modbus-Kommunikationsschnittstelle angeschlossen ist.

Zusätzlich zu den Funktionen des IM10-H wird das IM15H / IM20-H verwendet, um die Transformatorfehler zum HRP zu übertragen. Durch die Nutzung der Modbus-Kommunikation / (IM20-H) steht dem OP- bzw. Wartungspersonal Folgendes zur Verfügung:

  • Isolationswert

  • Lastwert des Transformators

  • Isolations- und Transformatoralarme

  • Zeitgestempelte Ereignisse

Das HRP, der OP-Schaltschrank und der Überwachungsprogramm-Anschluss sind in der folgenden Abbildung dargestellt:

Das HRP-Anschlussprinzip kann der folgenden Abbildung entnommen werden:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?