Modificación de parámetros mediante la pantalla
Para obtener información adicional acerca de cómo se estructuran los menús, consulte la sección menú del Vigilohm IM10-H y Vigilohm IM15H / IM20-H .
Para modificar el valor de un parámetro, siga uno de estos dos métodos:
-
Seleccione un elemento (el valor más la unidad) en una lista.
-
Modifique un valor numérico dígito por dígito.
El valor numérico puede modificarse en los siguientes parámetros:
-
Fecha
-
Hora
-
Contraseña
-
Dirección Modbus (IM20-H)
Selección de un valor en una lista
Para seleccionar un valor en una lista, utilice los botones de menú arriba y abajo para desplazarse por los valores de parámetro hasta llegar al valor deseado y, seguidamente, pulse OK para confirmar el nuevo valor de parámetro.
Modificación de un valor numérico
El valor numérico de un parámetro se compone de dígitos, siendo el que se encuentra más a la derecha el que se selecciona de forma predeterminada. Para modificar un valor numérico, utilice los botones de menú siguientes:
Guardado de un parámetro
Tras haber confirmado el parámetro modificado, se realizará una de las dos siguientes acciones:
-
Si el parámetro se ha guardado correctamente, la pantalla muestra Guardado y, seguidamente, vuelve a la pantalla anterior.
-
Si el parámetro no se ha guardado correctamente, la pantalla muestra Out of Range y la pantalla de edición permanece activa. Se considera que un valor se encuentra fuera de rango cuando se ha clasificado como prohibido o cuando existen varios parámetros interdependientes.
Cancelación de una introducción
Para cancelar la introducción de parámetro actual, pulse el botón Esc. Se visualiza la pantalla anterior.