VIGED310023DE-06

Hardware-Übersicht

IM10-H ,IM20-H, und IM15H verfügen über 3 bzw. 6 bzw. 5 Klemmblöcke (Bezeichnung A bis F).

A Einspeisungsanschluss-Klemmenblock
B Hilfsspannungsversorgungsanschluss-Klemmenblock
C Isolationsalarmrelais-Klemmenblock (IM10-H) / Isolationsalarmrelais- und Isolationstransformator-Klemmenblock (IM15H / IM20-H)
D Klemmenblock des 1-A- bzw. 5-A-Eingangs des STW zur Messung des Sekundärstroms des Isolationstransformators (IM15H / IM20-H)
E Modbus-Kommunikations-Klemmenblock (IM20-H)
F Klemmenblock für den Bimetalleingang zur Überwachung der Isolationstransformator-Temperatur (IM15H / IM20-H)
G Kontextmenü-Tasten
H Betriebs-LED
I Isolationsalarm-LED
J Taste Menu zum Aufrufen des Hauptmenüs
K Taste Esc zur Rückkehr zum vorherigen Menü oder zum Abbrechen einer Parametereingabe
L Display
M Seriennummer
N Produkt-Katalognummer (IMD-IM10-H , IMDIM15H oder IMD-IM20-H)

Handelsbezeichnung des Geräts

Modell Handelsbezeichnung
IM10-H IMD-IM10-H
IM20-H IMD-IM20-H
IM15H IMDIM15H
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?