VIGED310023DE-06

Überwachung der Transformatorlast

Der Transformatorlast-Verbrauch wird fortlaufend durch einen externen Stromwandler gemessen und als Last-Prozentsatz angezeigt.

Dieser verbrauchte Strom wird mit einem Alarm-Ansprechwert verglichen. Liegt ein zu großer Verbrauch vor, wird auf der IM15H- bzw. IM20-H-MMS der Transformatoralarm generiert. Auf dem lokalen abgesetzten Display des HRP wird die Meldung Transformatorüberlast angezeigt, die über die Modbus-Kommunikationsschnittstelle (IM20-H) gesendet wurde, und das Transformatoralarmrelais wird aktiviert.

Über die IM15H- bzw. IM20-H-MMS oder über die Modbus-Kommunikationsschnittstelle (IM20-H) müssen die folgenden Parameter konfiguriert werden:

Parameter Zulässige Werte Standardwert
Primärer STW 40–9999 A 50 A
Sekundärer STW
  • 1 A

  • 5 A

5 A
Transformator-Nennstrom 12–9999 A 36 A
Transformatorüberlast-Ansprechwert 1–100 % (% des Nennstroms) 80 %

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?