VIGED310023DE-06

Statusbildschirme

Einführung

Der Standardbildschirm zeigt den Isolationswiderstandswert des Netzes an. Er wird automatisch durch einen Bildschirm ersetzt, der einen Isolationsalarm oder Transformatoralarm (sofern zutreffend) anzeigt. Die Bildschirm-Hintergrundbeleuchtung blinkt, wenn ein Isolations- oder Transformatoralarm erkannt wird (sofern zutreffend).

Isolationswiderstand-Messwert (R)

Das Gerät zeigt standardmäßig den Isolationswiderstand-Messwert für das Netz an.

Isolationsalarm erkannt: Isolationsfehler

Das Gerät zeigt den Isolationsfehler-Bildschirm an, wenn der Isolationswert unter den Isolationsalarm-Ansprechwert fällt.

Der Bildschirm blinkt jedes Mal, wenn ein Isolations- oder Transformatoralarm erkannt wird.

Quittieren Sie den Isolationsalarm, indem Sie die Taste drücken.

Isolationsalarm quittiert

Dieser Bildschirm wird angezeigt, wenn Sie den Isolations- oder Transformatoralarm quittiert haben.

Transformatoralarm

Dieser Bildschirm wird angezeigt, wenn der Transformator überladen oder überhitzt ist.

Drücken Sie auf die Taste OK, um den Bildschirm zu verlassen. Anschließend wird der Alarmbildschirm des Transformators angezeigt, der von dem Fehler betroffen ist.

  • Beispiel für Transformatorüberlast:

  • Beispiel für Transformatorüberhitzung:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?