VIGED310023DE-06

Displaybildschirm mit Isolationsfehler-Protokoll

Sie können die Details eines Isolationsfehler-Ereignisses anzeigen, indem Sie zu Menü > Protokoll navigieren.

The below table rows are profiled. Check row profiling before making any changes
1 Isolationsfehlerwert oder Lastprozentsatz aufgezeichnet
2 Aufgezeichnete Fehlerart:

  • Isolationsfehler

  • Transformatorüberlast

  • Transformatorüberhitzung

HINWEIS: Diese Fehler werden als primäre Datensätze aufgezeichnet.

3 Datum und Uhrzeit, an dem/zu der der Fehler auftrat
HINWEIS: Diese Informationen werden als ein primärer Datensatz aufgezeichnet.
4

Datum und Uhrzeit, an dem/zu der der Fehler aufgrund eines der folgenden Ereignisse auftrat:

  • Isolations- oder Transformatorfehlerquittierung

  • Verschwinden des Isolationsfehlers

  • Verschwinden der Transformatorüberlast

HINWEIS: Diese Informationen werden als ein sekundärer Datensatz aufgezeichnet.

5 Die Nummer des angezeigten Ereignisses
6 Die Gesamtzahl der aufgezeichneten Ereignisse

Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtspfeile, um durch die Ereignisse zu scrollen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?