Alarmereignis-Datensätze
-
Ein „primärer“ Datensatz, der erstellt wird, wenn der Isolationsalarm bzw. der Transformatoralarm auftritt. Er enthält den Isolationswert sowie die Transformatorlast bzw. den Status des Transformator-Temperatursensors.
-
Ein „sekundärer“ Datensatz, der erstellt wird, wenn der Isolationsalarm bzw. der Transformatoralarm aufgehoben wird. Er enthält die Ereignisart (quittierter Isolationsalarm, Verschwinden des Überlastungs- oder Überhitzungsereignisses).
Beschreibung eines Ereignisdatensatzes im Protokoll
| Register | Einheit | Typ | Bereich | Beschreibung |
|---|---|---|---|---|
| Word 1 | – | Uint16 | 1...65535 | Ereignisdatensatz-Nummer |
|
Word 2 Word 3 Word 4 Word 5 |
– | Uint64 | – | Zeitstempelung des Ereignisses (mit dem gleichen Code wie für Produkt-Datum/-Uhrzeit) |
|
Word 6 Word 7 |
– | Uint32 |
|
Datensatz-Bezeichnung:
|
|
Word 8 Word 9 Word 10 Word 11 |
– | Uint64 | – |
In Abhängigkeit von der Datensatzart (primär oder sekundär):
|
| Word 12 | – | Uint16 | 1...65534 |
Bezeichnung des primären/sekundären Datensatzes für das Ereignis:
|
Beispiel für ein Ereignis
Die nächsten 2 Datensätze beziehen sich auf einen Beispiel-Isolationsalarm, der am 1. Oktober 2010 um 12:00 Uhr auftrat und um 12:29 Uhr quittiert wurde.
Datensatznummer: 1
| Adresse | Register | Einheit | Typ | Wert | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez | Hex | Dez | Hex | ||||
| 20002 | 4E22 | 20003 | 4E23 | – | Uint16 | 1 | Datensatznummer |
| 20003 | 4E23 | 20004 | 4E24 | – | Uint64 |
|
Datum, an dem der Isolationsalarm auftrat (1. Oktober 2010, 12:00 Uhr) |
| 20007 | 4E27 | 20008 | 4E28 | – | Uint32 |
|
Datensatz-Bezeichnung:
|
| 20009 | 4E29 | 20010 | 4E2A | Ohm | Uint64 | 10000 | Isolationswiderstandswert zum Zeitpunkt des Isolationsalarms |
| 20013 | 4E2D | 20014 | 4E2E | – | Uint16 | 1 | Bezeichnung des sekundären Datensatzes für das Ereignis |
Datensatznummer: 2
| Adresse | Register | Einheit | Typ | Wert | Beschreibung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez | Hex | Dez | Hex | ||||
| 20014 | 4E2E | 20015 | 4E2F | – | Uint16 | 2 | Datensatznummer |
| 20015 | 4E2F | 20016 | 4E30 | – | Uint64 |
|
Datum, an dem der Isolationsalarm quittiert wurde (1. Oktober 2010, 12:29 Uhr) |
| 20019 | 4E33 | 20020 | 4E34 | – | Uint32 |
|
Datensatz-Bezeichnung:
|
| 20021 | 4E35 | 20022 | 4E36 | – | Uint64 | 8 | Wert des Isolationsalarm-Registers zum Zeitpunkt der Isolationsalarm-Quittierung |
| 20025 | 4E39 | 20026 | 4E3A | – | Uint16 | 2 | Bezeichnung des sekundären Datensatzes für das Ereignis |