VIGED310023DE-06

Isolation im Stromnetz überwachen

Das Gerät überwacht den Isolationswiderstand im nicht geerdeten Stromnetz gemäß dem folgenden Zeitdiagramm, das den Standardeinstellungen entspricht:Das Gerät überwacht den Isolationswiderstand im nicht geerdeten Stromnetz gemäß dem folgenden Zeitdiagramm, wenn das Ortungssignal verfügbar ist:

1 Im Netz wurde ein Isolationsfehler erkannt. Das Gerät wechselt in den Alarmzustand. Das Isolationsalarmrelais löst aus und die Alarm-LED leuchtet auf.
2 Drücken Sie auf die Taste , um den Isolationsalarm zu quittieren. Das Isolationsalarmrelais kehrt in seinen ursprünglichen Zustand zurück. Weitere Informationen zu Relaismodi finden Sie unter Relaismodus. Weitere Informationen zur Relaisquittierung finden Sie unter Relaisquittierung.
3 Der Isolationsfehler ist behoben. Die Alarm-LED erlischt. Das Gerät kehrt in den normalen Zustand zurück.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?