Lokales abgesetztes Display (LRDH)
Für Informationen zum Produkt-Lieferumfang sowie zu Installation, Konfiguration, Einrichtung und technische Daten siehe die Installationsanleitung (MFR40472) für das lokale abgesetzte Display.
Mithilfe des lokalen abgesetzten Displays können die Krankenhausmitarbeiter erkennen, ob die elektrische Anlage normal funktioniert oder ob ein Fehler vorliegt. Bei einem Fehler werden auf dem Gerät eine Meldung sowie Anweisungen angezeigt, die für den vorliegenden Fehler zu befolgen sind.
Die folgende Auflistung enthält die Meldungen, die auf dem Gerät angezeigt werden, sowie deren Beschreibung:
-
Befolgen Sie immer die angezeigten Anweisungen, wenn diese Meldungen erscheinen. Ausgenommen hiervon ist die Meldung Installationsbereit.
-
Bei jeder Meldung mit Ausnahme von Installationsbereit wird der Summer aktiviert. Berühren Sie das Symbol
, um den Summer zu deaktivieren.
-
Wenn mehrere Meldungen angezeigt werden, berühren Sie die Symbole
und
so lange, bis Sie alle aktiven Meldungen gesehen haben.
-
Installationsbereit
Diese Meldung wird angezeigt, wenn im Netz kein Fehler vorliegt.
-
Isolationsfehler
Diese Meldung wird angezeigt, wenn der Netzisolationswert kleiner als der eingestellte Ansprechwert ist.
Sie können diese Meldung nicht quittieren. Diese Meldung wird so lange angezeigt, bis der Netzisolationswert größer als der eingestellte Ansprechwert ist.
-
Transformatorüberlast
Diese Meldung wird angezeigt, wenn der Netz-Laststrom größer als der eingestellte Ansprechwert ist.
Sie können diese Meldung nicht quittieren. Diese Meldung wird so lange angezeigt, bis der Netz-Laststrom kleiner als der eingestellte Ansprechwert ist.
-
Transformatorüberhitzung
Diese Meldung wird angezeigt, wenn der Temperatursensor des Netztransformators aufgrund von Überhitzung ausgelöst wird.
Sie können diese Meldung nicht quittieren. Diese Meldung wird so lange angezeigt, bis die Netztransformator-Temperatur kleiner als der Sensor-Ansprechwert wird.
-
Produktfehler
Diese Meldung wird angezeigt, wenn die angeschlossenen Geräte einen unbekannten Fehler erfassen.
Sie können diese Meldung nicht quittieren. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an den für Sie zuständigen Vertriebsmitarbeiter von Schneider Electric.
-
Netzfehler
Diese Meldung wird angezeigt, wenn im Netz ein Fehler vorliegt.
Sie können diese Meldung nicht quittieren. Diese Meldung wird so lange angezeigt, bis der Fehler im Netz nicht mehr vorliegt.
-
Kommunikationsfehler
Diese Meldung wird angezeigt, wenn die angeschlossenen Geräte Kommunikationsfehler erfassen.
Um diese Meldung zu quittieren, berühren Sie das Symbol
für 2 Sekunden und lassen es wieder los. Überprüfen Sie die Kommunikationseinstellungen der markierten Geräte.
HINWEIS: Wenn der vorliegende Kommunikationsfehler nicht innerhalb 1 Minute behoben wird, erscheint die Meldung erneut.