VIGED310023DE-06

Geräteübersicht

Das Gerät ist ein digitales Isolationsüberwachungsgerät (IMD) für nicht geerdete Niederspannungs-Versorgungsnetze. Das Gerät überwacht die Isolation eines Stromnetzes und meldet alle Isolationsfehler, sobald sie auftreten.

Das IMD legt zwischen dem Stromnetz und der Erdung eine niederfrequente AC-Spannung an, um in komplexen Anwendungen eine genaue Isolationsüberwachung zu ermöglichen. Die Isolation wird dann anhand des zurückgesendeten Stromwerts bewertet. Diese Methode wird für alle Stromnetzarten verwendet – AC, DC, kombiniert, gleichgerichtet, mit einem drehzahlvariablen Antrieb usw.

IM10-H, IM15H und IM20-H weist die folgenden Merkmale auf:

  • Isolationswiderstandsanzeige (R)

  • Erkennung von Isolationsfehlern gemäß eines konfigurierbaren Ansprechwerts

  • Erkennung einer unterbrochenen Verbindung (Erdung oder Einspeisung)

IM15H und IM20-H weist diese zusätzlichen Merkmale auf:

  • Isolationsfehler-Protokoll

  • Transformatorüberwachung:

    • Anzeige des Laststroms für sekundären Wandler (als Prozentsatz)

    • Ansprechwert-basierte Alarmauslösung (als Prozentsatz vom Nennstrom)

    • Temperaturalarm (Bimetallkontakt)

IM20-H bietet Kommunikation über die Modbus-RS-485-Protokollfunktion

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?