VIGED310023DE-06

Anwendungsbeispiel: IM10-H und HRP

Ein Beispiel für die Installation von IM10-H und HRP in medizinischen Räumen.

Da das HRP im Operationssaal installiert ist, kann das Überwachungssystem alle Daten erfassen und anzeigen, die im Zusammenhang mit den von der elektrischen Anlage generierten Isolationsalarmen stehen.

Der HRP-Anschluss am OP-Schaltschrank ist in der folgenden Abbildung dargestellt:

Das HRP-Anschlussprinzip kann der folgenden Abbildung entnommen werden:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?