VIGED310023DE-06

Isolationsalarmrelais (Isol. alarm rel.)

Sie können den Isolationsalarm-Relaismodus je nach Isolationsstatus einstellen.

Um die Einstellungen aufzurufen, wählen Sie Menü > Einstellungen > E/A-Konfig aus.

  • Parameter: Relais

  • Zulässige Werte: Ausfallsicher/Standard

  • Standard: Ausfallsicher

Wenn das Isolationsalarmrelais im ausfallsicheren Modus (Ausfallsicher) konfiguriert ist:

  • Das Isolationsalarmrelais wird in den folgenden Fällen aktiviert (stromführend geschaltet):

    • Es wird kein Isolationsfehler erkannt.

  • Das Isolationsalarmrelais wird in den folgenden Fällen deaktiviert (stromlos geschaltet):

    • Es wird ein Isolationsfehler erkannt.

    • Das Produkt funktioniert nicht (beim Autotest erkannt).

    • Die Hilfsspannungsversorgung wird unterbrochen.

    • Wenn Sie einen Autotest auslösen:

Wenn das Isolationsalarmrelais im Standardmodus (Standard) konfiguriert ist:

  • Das Isolationsalarmrelais wird in den folgenden Fällen aktiviert (stromführend geschaltet):

    • Es wird ein Isolationsfehler erkannt.

    • Das Produkt funktioniert nicht (beim Autotest erkannt).

    • Wenn Sie einen Autotest auslösen:

  • Das Isolationsalarmrelais wird in den folgenden Fällen deaktiviert (stromlos geschaltet):

    • Es wird kein Isolationsfehler erkannt.

    • Es wird ein Isolationsfehler erkannt und quittiert (wenn die Option Menü > Einstellungen > E/A-Konfig > Fehler rel. best. auf EIN eingestellt ist).

    • Die Hilfsspannungsversorgung wird unterbrochen.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?