VIGED310023DE-06

Schaltplan

Alle Verdrahtungsklemmen des Geräts haben identische Verdrahtungsfunktionen. Die folgende Auflistung enthält die Kenndaten der Kabel, die zum Anschließen der Klemmen verwendet werden können:

  • Abisolierlänge: 7 mm

  • Kabelquerschnitt: 0,2 bis 2,5 mm2

  • Anzugsmoment: 0,8 Nm

  • Schraubendrehertyp: Flach, 3 mm

Die Abbildung zeigt den Anschluss des Geräts an ein ein- bzw. dreiphasiges 3- bzw. 4-Leiter-Stromnetz oder ein DC-Stromnetz.

Schaltplan von IM10-H:

Schaltplan von IM15H / IM20-H:

Schaltplan – vom IM10-H zum HRP:

Schaltplan – vom IM15H / IM20-H zum HRP:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?