VIGED310023DE-06

Einführung

Das nicht geerdete Netz sorgt durch Betriebskontinuität für Sicherheit. Der erste Isolationsfehler wirkt sich nicht auf die Betriebskontinuität aus. Bei einer Transformatorüberlast oder einem Kurzschluss kann es jedoch zu einem Netzausfall kommen. In solchen Fällen können die Kurzschluss-Auswirkungen durch die Isolation des Fehlers begrenzt werden. Die Überlasten und die Temperaturerhöhungen müssen über die Transformatoren des nicht geerdeten Netzes überwacht werden.

Die Transformatorüberwachungsfunktion ist im IM15H bzw. IM20-H integriert. Zur Ausführung dieser Funktion sind für das IM10-H zusätzliche Geräte erforderlich.

Eine Überlast bzw. eine Überhitzung können einen Transformatorfehler auslösen:

  • Auf dem IM15H bzw. IM20-H haben Transformatorfehler auf dem Display Vorrang vor einem Isolationsfehler, und das Transformatoralarmrelais wird aktiviert.

  • Auf dem HRP wird bei einem Transformatorfehler die rote LED für elektrische Fehler eingeschaltet.

  • Auf dem lokalen abgesetzten Display wird die Meldung Transformatorüberlast oder Transformatorüberhitzung angezeigt.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?