VIGED310023ZH-06

未接地电力系统概述

未接地电力系统中也有一些组件是接地的,它可以提高电力系统的服务连续性,保护人身和财产安全。

必需使用特定设备监控此系统以满足特定应用的需要,例如医院、海上应用和其他即使在发生接地故障的情况下也必须确保服务安全性和连续性的应用。最后,在某些情况下选择该系统是因为它有利于开展预防性和纠正性维护操作。

系统变压器的中性点与大地隔离,而电气负载机架接地。发生第一个故障时不存在使电流短路的回路,从而允许系统继续正常运行,不会对人员和设备造成危害。但是,必须在发生第二次故障之前检测并修复故障电路。由于此系统只能够承受初始故障,因此必须尽快进行维护操作,以防止在发生第二次接地故障时系统跳闸。

Add overview graphic here showing IT system with IMD and IFL connections
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?