VIGED310023ES-06

Supervisión del aislamiento del sistema

El dispositivo supervisa el aislamiento del sistema de alimentación sin conexión a tierra de acuerdo con el siguiente diagrama de temporización, que representa los ajustes predeterminados:El dispositivo supervisa el aislamiento del sistema de alimentación sin conexión a tierra de acuerdo con el siguiente diagrama de temporización cuando la señal de localización está disponible:

1 Se detecta un fallo de aislamiento en el sistema y el dispositivo conmuta al estado de alarma. El repetidor de alarma de aislamiento se activa y se enciende el indicador LED de alarma.
2 Pulse el botón para confirmar la alarma de aislamiento. El repetidor de alarma de aislamiento vuelve a su estado inicial. Consulte la sección Modo de repetidor para obtener más información sobre los modos de repetidor. Consulte la sección Confirmación de repetidores para obtener más información sobre la confirmación de repetidores.
3 Se corrige el fallo de aislamiento. Se apaga el indicador LED de alarma. El dispositivo vuelve al estado normal.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?