VIGED310023PT-06

Monitoramento da isolação do sistema

O dispositivo monitora a isolação do sistema de energia não aterrado em resistência, de acordo com o diagrama de tempo a seguir, que representa as configurações padrão:O dispositivo monitora a isolação do sistema de energia não aterrado em resistência, de acordo com o diagrama de tempo a seguir, quando o sinal de localização está disponível:

1 Uma falha de isolação é detectada no sistema, e o dispositivo muda para o estado de alarme. O relé do alarme de isolação é derrubado, e o LED do alarme se acende.
2 Pressione o botão para reconhecer o alarme de isolação. O relé do alarme de isolação é revertido para o seu estado inicial. Consulte Modo de relé para obter mais informações sobre os modos de relé. Consulte Reconhecimento de relé para obter mais informações sobre o reconhecimento de relé.
3 A falha de isolação é corrigida. O LED do alarme é desligado. O dispositivo é revertido para o estado normal.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?