VIGED310023ZH-06

监控系统绝缘

设备按照以下表示默认设置的时序图监控未接地电力系统的绝缘电阻:当定位信号可用时,设备按照以下时序图监控未接地电力系统的绝缘电阻:

1 检测到系统中存在绝缘故障,设备转换为警报状态。触发绝缘警报继电器,警报指示灯点亮。
2 按下 按钮以确认绝缘警报。绝缘警报继电器恢复到初始状态。欲了解有关继电器模式的更多信息,请参阅继电器模式。欲了解有关继电器确认的更多信息,请参阅继电器确认
3 绝缘故障得到纠正。警报指示灯熄灭。设备恢复为正常状态。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?