VIGED310023FR-06

Surveillance de l’isolement du réseau

L’appareil contrôle l’isolement du réseau électrique non mis à la terre de la résistance conformément au chronogramme suivant, qui représente les réglages par défaut :L’appareil contrôle l’isolement du réseau électrique non mis à la terre de la résistance conformément au chronogramme suivant lorsque le signal de localisation est disponible :

1 Un défaut d’isolement est détecté dans le système et l’appareil passe à l’état d’alarme. Le relais d’alarme d’isolement se déclenche et le témoin d’alarme s’allume.
2 Appuyez sur le bouton pour acquitter l’alarme d’isolement. Le relais d’alarme d’isolement revient à son état initial. Voir Mode relais pour plus d’informations sur les modes du relais. Voir Acquittement du relais pour plus d’informations sur l’acquittement du relais.
3 Le défaut d’isolement est corrigé. Le témoin d’alarme s’éteint. L’appareil revient à l’état normal.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?