VIGED310023FR-06

Surveillance de la charge du transformateur

La consommation de charge du transformateur est mesurée en continu par un transformateur de courant externe et affichée sous forme de pourcentage de charge.

Ce courant consommé est comparé à un seuil d’alarme et, en cas de surconsommation, l’alarme de transformateur est déclenchée sur l’IHM (IM15H ou IM20-H), sur l’HRP, le message Surcharge de transformateur apparaît sur l’afficheur distant local, envoyé par la liaison Modbus (IM20-H), et le relais d’alarme de transformateur est activé.

Les paramètres suivants doivent être configurés sur l’IHM (IM15H ou IM20-H) ou via la liaison Modbus (IM20-H) :

Paramètre Valeurs autorisées Valeur par défaut
Primaire TC 40...9999 A 50 A
Secondaire TC
  • 1 A

  • 5 A

5 A
Plage de courant nominale 12...9999 A 36 A
Seuil de surcharge du transformateur 1...100 % (% du courant nominal) 80 %

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?