VIGED310023PT-06

Monitorização da carga do transformador

O consumo da carga do transformador é medido continuamente por um transformador de corrente externo e é exibido como uma porcentagem de carga.

Essa corrente consumida é comparada com um limiar de alarme e, no caso de excesso de consumo, o alarme de transformador é gerado na IHM do IM15H ou do IM20-H, no HRP, a mensagem Sobrecarga do transformador é exibida no Display remoto local, enviada por meio da comunicação Modbus (IM20-H) e o relé do alarme de transformador é ativado.

Os seguintes parâmetros devem ser configurados na IHM do IM15H ou do IM20-H, ou por meio da comunicação Modbus (IM20-H):

Parâmetro Valores permitidos Valor padrão
TC primário 40....9999 A 50 A
TC secundário
  • 1 A

  • 5 A

5 A
Corrente nominal do transformador 12...9999 A 36 A
Limiar de sobrecarga do transformador 1...100% (% da corrente nominal) 80 %

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?