监控变压器负载
将消耗的电流与警报阈值进行比较,如果出现过度消耗情况,则在 IM15H 或 IM20-H 的 HMI 上以及 HRP 上会生成变压器警报,变压器过载消息将显示在本地远程显示屏上,并通过 Modbus 通讯 (IM20-H) 发送,变压器报警继电器被激活。
必须在 IM15H 或 IM20-H 的 HMI 上或通过 Modbus 通讯 (IM20-H) 配置以下参数:
参数 | 允许值 | 默认值 |
---|---|---|
原边 CT | 40....9999 A | 50 A |
次边 CT |
|
5 A |
变压器额定电流 | 12...9999 A | 36 A |
变压器过载阈值 | 1...100%(额定电流的百分比) | 80 % |