VIGED310023ES-06

Supervisión de la carga del transformador

El consumo de carga del transformador se mide de forma continua con un transformador de intensidad externo y se muestra como un porcentaje de carga.

Esta intensidad consumida se compara con un umbral de alarma y, en caso de consumo excesivo, se genera una alarma de transformador en la HMI del IM15H o el IM20-H, en el HRP se muestra el mensaje Sobrecalentamiento del transformador en la Local Remote Display, se envía por comunicación Modbus (IM20-H) y se activa el repetidor de alarma del transformador.

Los parámetros que se indican a continuación deben configurarse en la HMI del IM15H o el IM20-H o por comunicación Modbus (IM20-H):

Parámetro Valores permitidos Valor predeterminado
TI primario 40...9999 A 50 A
TI secundario
  • 1 A

  • 5 A

5 A
Intensidad nominal de transformador 12...9999 A 36 A
Umbral de sobrecarga de transformador 1...100 % (% de la intensidad nominal) 80 %

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?