VIGED310023PT-06

Recursos do dispositivo

Os recursos com suporte dependem do modelo do dispositivo.
Função IM10-H IM20-H IM15H
Medição e exibição da resistência de isolação do sistema não aterrado
Disparo de alarme baseado no limiar
Alarme de sobrecarga do transformador
Alarme de temperatura alta do transformador
Registro com marcação de hora (eventos de falhas de isolação, sobrecargas e superaquecimento do transformador)
Comunicação por meio do Modbus RS-485
Compatibilidade remota em sala de operação (HRP Vigilohm)
Compatibilidade remota em sala de operação (Display remoto local Vigilohm)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?