VIGED310023ES-06

Funciones del dispositivo

Las funciones admitidas dependen del modelo del dispositivo.
Función IM10-H IM20-H IM15H
Medición y visualización de la resistencia de aislamiento de un sistema sin conexión a tierra
Activación de la alarma según umbral
Alarma de sobrecarga de transformador
Alarma de alta temperatura de transformador
Registro con sus respectivas fechas (fallos de aislamiento, sobrecargas y eventos de sobrecalentamiento del transformador)
Comunicación a través de Modbus RS-485
Compatibilidad remota en quirófano (Vigilohm HRP)
Compatibilidad remota en quirófano (Vigilohm Local Remote Display)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?