设备功能
支持的功能取决于设备型号。
功能 | IM10-H | IM20-H | IM15H |
---|---|---|---|
测量和显示未接地系统绝缘电阻 | √ | √ | √ |
基于阈值的警报触发 | √ | √ | √ |
变压器过载报警 | – | √ | √ |
变压器高温报警 | – | √ | √ |
带时间标记的日志(绝缘故障、过载和变压器过热事件) | – | √ | √ |
通过 Modbus RS-485 进行通讯 | – | √ | – |
手术室远程兼容性 (Vigilohm HRP) | √ | √ | √ |
手术室远程兼容性(Vigilohm 本地远程显示屏) | – | √ | – |