VIGED310023FR-06

Fonctionnalités de l’appareil

Les fonctionnalités prises en charge dépendent du modèle d’appareil.
Fonction IM10-H IM20-H IM15H
Mesure et affichage de la résistance d’isolement du système non mis à la terre
Déclenchement de l’alarme selon un seuil
Alarme de surcharge du transformateur
Alarme de température élevée du transformateur
Journal horodaté (défauts d’isolement, surcharges et événements de surchauffe du transformateur)
Communication par Modbus RS-485
Compatibilité à distance en salle d’opération (HRP Vigilohm)
Compatibilité à distance en salle d’opération (Afficheur distant local Vigilohm)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?