VIGED310023ES-06

Introducción

El sistema sin conexión a tierra garantiza la seguridad mediante la continuidad del servicio. El primer fallo de aislamiento no afecta a la continuidad del servicio. Sin embargo, podría producirse la interrupción del sistema durante una sobrecarga o cortocircuito en el transformador. En ese caso, se pueden limitar las consecuencias del cortocircuito aislando el fallo. Las sobrecargas y aumentos de temperatura que tengan relación con los transformadores de sistemas sin conexión a tierra deben estar sometidos a supervisión.

El IM15H o el IM20-H llevan integrados la función de supervisión del transformador. El IM10-H requiere equipo adicional para realizar esta función.

Una sobrecarga o sobrecalentamiento podría generar un fallo en el transformador:

  • En el IM15H o el IM20-H, los fallos del transformador tienen prioridad sobre un fallo de aislamiento en la pantalla y se activa el repetidor de alarma del transformador.

  • En el HRP, el indicador LED rojo de fallo eléctrico se enciende en caso de fallo del transformador.

  • En la pantalla remota local, se muestra el mensaje de Sobrecarga del transformador o Sobrecalentamiento del transformador.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?