VIGED310023ZH-06

简介

不接地系统通过服务的连续性确保安全。第一次绝缘故障不会影响服务的连续性。但是,在变压器过载或短路期间可能会发生系统中断。在这种情况下,可以通过隔离故障来限制短路的影响。因此必须监控与未接地系统变压器相关的过载和温度升高。

变压器监控功能集成了 IM15HIM20-HIM10-H 需要额外的设备才能执行此功能。

过载或过热可能会导致变压器故障:

  • IM15HIM20-H 上,变压器故障优先于绝缘故障显示在显示屏上,并且变压器报警继电器被激活。

  • 在 HRP 上,如果发生变压器故障,电气故障红色指示灯将点亮。

  • 在本地远程显示屏上显示变压器过载变压器过热消息。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?