VIGED310023PT-06

Introdução

O sistema não aterrado garante segurança por meio da continuidade do serviço. A primeira falha de isolação não afeta a continuidade do serviço. No entanto, pode ocorrer uma paralisação do sistema durante uma sobrecarga ou um curto-circuito de um transformador. Nesses casos, o impacto do curto-circuito pode ser limitado pela isolação da falha. As sobrecargas e os aumentos na temperatura devem ser monitorados em relação aos transformadores do sistema não aterrado.

A função de monitorização do transformador está integrada ao IM15H ou ao IM20-H. O IM10-H exige equipamento adicional para executar essa função.

Uma sobrecarga ou um superaquecimento pode gerar uma falha do transformador:

  • No IM15H ou no IM20-H, de modo que as falhas do transformador assumem prioridade em relação a uma falha de isolação no display e o relé do alarme do transformador é ativado.

  • No HRP, de modo que o LED vermelho de falha elétrica é ACESO no caso de falha de um transformador.

  • No Display remoto local, é exibida a mensagem Sobrecarga do transformador ou Superaquecimento do transformador.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?