VIGED310023FR-06

Introduction

Le système sans mise à la terre garantit la continuité du service et donc la sécurité. Le premier défaut d’isolement n’a pas d’impact sur la continuité du service. En revanche, une panne du système pourrait se produire lors d’une surcharge du transformateur ou d’un court-circuit. Dans de tels cas, il est possible de limiter l’impact du court-circuit en isolant le défaut. Les surcharges et les élévations de température doivent être surveillées pour les transformateurs de systèmes non mis à la terre.

La fonction de surveillance du transformateur est intégrée dans les modèles IM15H ou IM20-H. Le modèle IM10-H nécessite un équipement supplémentaire pour assurer cette fonction.

Une surcharge ou une surchauffe peut générer une panne de transformateur :

  • Sur l’appareil IM15H ou IM20-H, les défauts de transformateur ont priorité sur tout défaut d’isolement sur l’afficheur et le relais d’alarme de transformateur est activé.

  • Sur le HRP, le voyant LED de défaut électrique rouge s’allume en cas de défaut de transformateur.

  • Sur l’afficheur distant local, le message Surcharge de transformateur ou Surchauffe de transformateur s’affiche.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?