Ecrãs de estado
Introdução
O ecrã predefinido apresenta o valor de resistência de isolamento do sistema. É automaticamente substituído por um ecrã que notifica um alarme de isolamento ou um alarme de transformador (quando aplicável). A retroiluminação do ecrã pisca para indicar um alarme de isolamento ou um alarme de transformador (quando aplicável).
Medição da resistência de isolamento (R)
Por predefinição, o dispositivo apresenta a medição da resistência de isolamento para o sistema.

Alarme de isolamento detetado: falha de isolamento
O dispositivo apresenta o ecrã de falha de isolamento quando o valor de isolamento é inferior ao limite do alarme de isolamento.

O ecrã pisca sempre que é detetado um alarme de isolamento ou do transformador.
Alarme de isolamento reconhecido
Este ecrã é apresentado quando tiver confirmado o alarme de isolamento ou do transformador.

Alarme do transformador
Este ecrã é apresentado quando o transformador está sobrecarregado ou sobreaquecido.
Prima o botão OK botão para sair do ecrã. Aparece o ecrã de alarme do transformador relacionado com a avaria.