VIGED310023FR-06

Écrans d’état

Introduction

L’écran par défaut affiche la valeur de résistance d’isolement du réseau. Il est automatiquement remplacé par un écran qui signale une alarme d’isolement ou de transformateur (le cas échéant). Le rétroéclairage de l’écran clignote pour indiquer une alarme d’isolement ou de transformateur (le cas échéant).

Mesure de la résistance d’isolement (R)

L’appareil affiche la mesure de la résistance d’isolement du réseau par défaut.

Alarme d’isolement détectée : défaut d’isolement

L’appareil affiche l’écran de défaut d’isolement lorsque la valeur d’isolement tombe en dessous du seuil d’alarme d’isolement.

L’écran clignote chaque fois qu’une alarme d’isolement ou de transformateur est détectée.

Acquitter l’alarme d’isolement en appuyant sur le bouton .

Alarme d’isolement acquittée

Cet écran s’affiche lorsque vous avez acquitté l’alarme d’isolement ou de transformateur.

Alarme de transformateur

Cet écran s’affiche en cas de surcharge ou de surchauffe d’un transformateur.

Appuyez sur le bouton OK pour quitter l’écran. L’écran d’alarme du transformateur affecté par le défaut apparaît.

  • Exemple pour une surcharge du transformateur :

  • Exemple pour une surchauffe du transformateur :

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?