VIGED310023ZH-06

状态屏幕

简介

默认屏幕显示系统的绝缘电阻值。它会自动替换为通知绝缘警报或互感器警报的屏幕(如果适用)。显示屏背光闪烁以指示绝缘警报或互感器警报(如果适用)。

绝缘电阻测量 (R)

默认情况下设备显示系统的绝缘电阻测量值。

检测到绝缘警报:绝缘故障

当绝缘值低于绝缘警报阈值时,设备显示绝缘故障屏幕。

只要检测到绝缘或变压器警报,屏幕就会闪烁。

通过按下 按钮确认绝缘警报。

已确认绝缘警报

确认绝缘或变压器警报后,将显示此屏幕。

变压器警报

当变压器过载或过热时,将显示此屏幕。

确定按钮退出屏幕。然后显示故障所涉及的变压器的警报屏幕。

  • 变压器过载示例:

  • 变压器过热示例:

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?