Pantallas de estado
Introducción
La pantalla predeterminada muestra el valor de resistencia de aislamiento del sistema. Esta se sustituye automáticamente por una pantalla que indica una alarma de aislamiento o una alarma de transformador (según el caso). La retroiluminación de la pantalla parpadea para indicar una alarma de aislamiento o una alarma de transformador (según el caso).
Medición de la resistencia de aislamiento (R)
El dispositivo muestra de forma predeterminada la medición de la resistencia de aislamiento del sistema.

Alarma de aislamiento detectada: fallo de aislamiento
El dispositivo muestra la pantalla Fallo de aislamiento cuando el valor de aislamiento cae por debajo del umbral de alarma aislamiento.

La pantalla parpadea siempre que se detecta una alarma de aislamiento o transformador.
Alarma activa confirmada
Esta pantalla se muestra cuando ha confirmado la alarma de aislamiento o transformador.

Alarma de transformador
Esta pantalla se muestra cuando el transformador se ha sobrecargado o sobrecalentado.
Pulse el botón OK para salir de la pantalla. Posteriormente, se mostrará la pantalla de alarma del transformador afectado por el fallo.