7FR02-0423-03

Exemple : exclusion d’injection avec deux arrivées entrantes

Vous pouvez utiliser l’exclusion d’injection pour surveiller deux arrivées entrantes.

Utilisation de disjoncteurs avec contacts auxiliaires normalement ouverts (NO) :

Utilisation de disjoncteurs avec contacts auxiliaires normalement fermés (NF) :

Si Alors

  • D1 est fermé et

  • D2 est ouvert

Les deux appareils sont actifs :

  • L’appareil nº 1 surveille l’isolement du réseau.

  • L’appareil nº 2 ne surveille que l’isolement de la connexion du transformateur 2 jusqu’à D2.

  • D1 est ouvert et

  • D2 est fermé

Les deux appareils sont actifs :

  • L’appareil nº 1 surveille l’isolement de la connexion du transformateur 1 jusqu’à D1.

  • L’appareil nº 2 surveille l’isolement du réseau.

  • D1 est fermé et

  • D2 est fermé

  • L’appareil nº 1 surveille l’isolement du réseau.

  • L’appareil nº 2 doit être inhibé.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.