7IT02-0423-03

Acquisizione relè allarme isolamento (Acq. relè all.

È possibile configurare l'acquisizione relè allarme isolamento in base all'uso dei carichi collegati al relè.

Quando i relè sono collegati ai carichi (ad esempio, sirene o luci), si consiglia di disattivare questi dispositivi di segnalazione esterni prima che il livello dell'isolamento aumenti di nuovo a un livello superiore alle soglie di configurazione. A tale scopo, premere il pulsante di acquisizione quando è attivo lo stato dell'allarme isolamento.

In determinate configurazioni del sistema, è necessario evitare questo tipo di acquisizione e attivare i relè solo quando il livello di isolamento supera le soglie configurate. A tale scopo, modificare il parametro corrispondente.

I valori consentiti per questo parametro sono ON e OFF. Il valore predefinito è ON.

Per configurare l'acquisizione relè di allarme su ON, selezionare Menu > Regolazioni > Config I/O > Acq. relè all. > ON.

Per configurare l'acquisizione relè di allarme su OFF, selezionare Menu > Regolazioni > Config I/O > Acq. relè all. > OFF.

Il dispositivo monitora l'isolamento del sistema di potenza senza messa a terra conformemente al seguente schema della tempistica:

Acquisizione relè di allarme ON

0 Nel sistema viene rilevato una diminuzione dell'isolamento. La resistenza dell'isolamento scende al di sotto della soglia di allarme isolamento preventivo. Il relè allarme isolamento preventivo commuta e la spia dell'allarme isolamento preventivo si accende.
1 Nel sistema viene rilevato un guasto isolamento.
2 Una volta trascorso T (ritardo allarme isolamento), il dispositivo passa allo stato dell'allarme isolamento. Il relè di allarme isolamento commuta e il LED allarme isolamento si accende.
3 Premere il pulsante xx per acquisire l'allarme isolamento. Sia il relè allarme isolamento che il relè allarme isolamento preventivo tornano allo stato inziale.
4 Il guasto isolamento viene corretto. Il LED allarme si spegne. Il dispositivo torna allo stato normale.

Acquisizione relè di allarme OFF

0 Nel sistema viene rilevato una diminuzione dell'isolamento. La resistenza dell'isolamento scende al di sotto della soglia di allarme isolamento preventivo. Il relè allarme isolamento preventivo commuta e la spia dell'allarme isolamento preventivo si accende.
1 Nel sistema viene rilevato un guasto isolamento.
2 Una volta trascorso T (ritardo allarme isolamento), il dispositivo passa allo stato dell'allarme isolamento. Il relè di allarme isolamento commuta e il LED allarme isolamento si accende.
3 Premere il pulsante xx per acquisire l'allarme isolamento. Sia il relè allarme isolamento che il relè allarme isolamento preventivo non tornano allo stato inziale.
4 Il guasto isolamento viene corretto. Il LED allarme si spegne. Il dispositivo torna allo stato normale.
Codice QR per questa pagina

Le informazioni sono state utili?