7ZH02-0423-02

绝缘警报继电器确认(确认警报继电器

可以根据连接到继电器的负载的使用情况设置绝缘警报继电器确认。

当继电器连接到负载(例如,喇叭或灯)时,建议在绝缘水平回升到高于设置阈值的水平之前关闭这些外部信号装置。这可以通过在绝缘警报状态下按下确认按钮来完成。

在某些系统配置中,需要防止此类型确认,并且仅在绝缘水平高于设置阈值时重新触发继电器。这可通过更改相应的参数来完成。

此参数允许的值为。默认值为

要将确认警报继电器设置为开,请选择菜单 > 设置 > I/O 配置 > 确认警报继电器 >

要将确认警报继电器设置为关,请选择菜单 > 设置 > I/O 配置 > 确认警报继电器 >

设备按照以下时序图监控未接地电力系统的绝缘:

确认警报继电器开

0 在系统上检测到绝缘等级下降。绝缘电阻降至预防性绝缘警报阈值以下。预防性绝缘警报继电器切换状态且预防性绝缘警报指示灯点亮。
1 在系统上检测到绝缘故障。
2 一旦经过 T(绝缘警报延时)时间,设备将切换到绝缘警报状态。绝缘警报继电器切换状态,绝缘警报指示灯点亮。
3 按下 按钮以确认绝缘警报。绝缘警报继电器和预防性绝缘警报继电器均恢复为初始状态。
4 绝缘故障得到纠正。警报指示灯熄灭。设备恢复为正常状态。

确认警报继电器关

0 在系统上检测到绝缘等级下降。绝缘电阻降至预防性绝缘警报阈值以下。预防性绝缘警报继电器切换状态且预防性绝缘警报指示灯点亮。
1 在系统上检测到绝缘故障。
2 一旦经过 T(绝缘警报延时)时间,设备将切换到绝缘警报状态。绝缘警报继电器切换状态,绝缘警报指示灯点亮。
3 按下 按钮以确认绝缘警报。绝缘警报继电器和预防性绝缘警报继电器均不会恢复为初始状态。
4 绝缘故障得到纠正。警报指示灯熄灭。设备恢复为正常状态。
本页的QR代码

这有帮助吗?